欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

树脂的气体透过性

  • 2021.12.28 16:01:59
  • 米思米
  • 2285

  塑料树脂在日常使用中不太可能让空气或气体渗透,但从分子水平来考察,材料结构上具有无数细小的空隙,实际上有相当多的气体成分能够渗透过去。这种气体渗透(阻塞)特性称为气体阻隔性。
  在碳酸饮料和食品容器的世界里,气体阻隔性是理所当然的常识,但在汽车、电子和机械领域,这一特性似乎并不为人所知。树脂的气体透过性会因其种类而有很大差异。

以下对若干种树脂的气体透过性予以介绍。

树脂名称

氧气透过率

氮气透过率

硅橡胶

98,000

50,000

软质PVC

300到1,100


PE

185到500

40到180

PP

200

45

PS

300


ABS

50到70

5到10

硬质PVC

5到20


聚偏二氯乙烯树脂

0.8到0.9

0.12到0.15

聚酰胺类树脂

极少

极少

PGA

极少

极少

※ 透过率:ml/m2·24hr·atm, 1mm

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities